Sincronización de alarma - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El agente SNMP de Metasys no es compatible con la función de sincronización de alarma, Alarm Synchronization, que indica al NMS qué objetos de Metasys entraron en alarma mientras el NMS estaba desconectado. El agente SNMP supone que el NMS recibió la alarma y, por tanto, no la vuelve a transmitir. Aunque no se realice la sincronización de alarma, el agente SNMP permite al NMS sondear puntos y atributos del dispositivo para determinar sus estados. A partir de esta información, el NMS puede determinar qué puntos están generando informes de alarmas y reaccionar en consecuencia.