Formato de trampa - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Cuando un objeto con una extensión de alarma genera un evento en el sistema Metasys, el servicio SNMP envía una trampa al NMS. Sin importar el tipo de evento que se produzca, el OID de la trampa envía el mismo conjunto de atributos. Tabla 1 enumera los atributos.