Inhabilitar/habilitar dispositivos de campo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Cuando el usuario o un proceso inhabilita la comunicación con un dispositivo de campo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando de inhabilitación de manera similar a la trampa de alarma activada. EventValue indica Comm Disabled.

Cuando se produce un comando Comm Enabled al dispositivo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando de habilitación así como una trampa de alarma separada sobre el retorno al estado en línea.