Limitaciones - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Las siguientes son limitaciones de NMS y de la funcionalidad del agente SNMP de Metasys:

  • NMS no proporciona la capacidad de reconocer y/o descartar las alarmas mediante el uso de un mensaje Set de SNMP.

  • NMS no puede modificar el dispositivo de supervisión utilizando un mensaje Set de SNMP.

  • La funcionalidad del agente SNMP de Metasys no permite que NMS detecte cuando el dispositivo de supervisión sufre un fallo de energía o que inicie cualquier acción basada en dicha detección.

  • Las solicitudes Get de SNMP no se envían a través del sitio; es decir, hay consultar el dispositivo de interés directamente y no a través del Director de Sitio.

  • Con la implementación de la versión 3 de SNMP, la autenticación de usuario y el cifrado de datos no están disponibles para las trampas y solicitudes Get de SNMP.

  • La solicitud Get Bulk, que devuelve datos de varios objetos con una solicitud, no es compatible.