Archivos MIB SNMP de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
En el soporte del producto se facilitan tres archivos MIB de Johnson Controls® que también se pueden descargar en el sitio web del sistema Metasys (Tabla 1). El software NMS puede leer estos archivos MIB, así como los archivos MIB estándar.

Tabla 1. Lista de archivos MIB de Johnson Controls y estándar

Archivos MIB de Johnson Controls

Archivos MIB estándar 1

 

jcicontrolsgroup.mi2

SNMPV2_MIB.mib

 

johnsoncontrolsinc.mi2

SNMPV2_SMI.mib

msea.mi2

SNMPV2_TC.mib

Estos archivos MIB definen los datos disponibles desde la característica SNMP de Metasys. Proporcionan los OID que describen las trampas y tipos de puntos disponibles en el sistema Metasys. Por ejemplo: existe un OID que describe el estado de alarma de un punto. La carga de los archivos MIB en el NMS proporciona la traducción de los datos de Metasys.

1 Los archivos MIB estándar están disponibles en Internet.