Derechos de administrador - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Los privilegios de administración pueden funcionar de forma diferente en Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7. Dependiendo de los privilegios de acceso de su sistema operativo, es posible que tenga que realizar pasos adicionales para utilizar el software Metasys (incluyendo registros) o acceder a las características del sistema operativo Windows y al software SQL Server.

Tabla 1. Privilegios de acceso y pasos

Privilegios de acceso

Pasos para ejecutar el software

No ha iniciado sesión como la cuenta de Windows denominada Administrador

Para ejecutar el software con Windows 10 o Windows 8.1:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mosaico de la aplicación de la pantalla de inicio.
  2. Seleccione Ejecutar como administrador en la parte inferior de la pantalla.
  3. Si se le solicita, introduzca sus credenciales.
  4. Haga clic en .
Para ejecutar el software con Windows 7:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación de su escritorio o en el nombre del software en un menú.
  2. Seleccione Propiedades.
  3. Seleccione Ejecutar como administrador.
  4. Si se le solicita, introduzca sus credenciales.
  5. Haga clic en .

Consulte la documentación del software Metasys específico que está utilizando para obtener más información sobre cómo realizar las tareas que requieren privilegios de administrador.

Ha iniciado sesión en la cuenta de Windows denominada Administrador

Ejecute el software sin pasos adicionales.