Este apéndice abarca consideraciones importantes relativas al uso del software del sistema Metasys en los sistemas operativos Windows Desktop.
La versión 10.1 del sistema Metasys es compatible con los siguientes sistemas operativos de escritorio: Ediciones Pro y Enterprise de Windows 10 con Creators Update (versión 1809 o posterior, 64 bits); Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise con Update 1 (64 bits); y ediciones Professional, Enterprise y Ultimate de Windows 7 con SP1 (64 bits).
Estos sistemas operativos de escritorio de Windows ofrecen una mayor seguridad de red que afecta a la comunicación en Internet e intranet, incluida la comunicación entre los componentes del sistema Metasys.
Para obtener información sobre la configuración del cortafuegos necesaria para la comunicación del sistema Metasys, consulte Apéndice: Firewall de Windows.