Verificación de la cadena de certificados del servidor - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para verificar una cadena de certificados para un servidor Metasys o un equipo con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en el Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. Resalte el nombre del servidor web.
  3. En la sección de IIS, en el panel central, haga doble clic en Certificados del servidor. Aparece el panel Certificados del servidor.
  4. En el panel Acciones, haga clic en Ver. Aparecerá la pantalla Certificado.
  5. Haga clic en la pestaña Ruta de certificación. Aparece la cadena de certificados.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar la vista de certificados.