Cambio del intervalo de sonido de la alarma, del sonido de la alarma y de las prioridades de la alarma - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Procedimiento

  1. Vaya a Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Alarma.
  2. Cambie la configuración como desee. Use la tabla siguiente como referencia para sus cambios.
    Tabla 1. Ajustes del atributo Alarma

    Atributo Alarma

    Afecta a:

    Intervalo de sonido de alarma

    Define el tiempo de retardo del pitido de la alarma audible en segundos.

    Utilizar bip del sistema predeterminado

    Especifica si el sistema utiliza archivos de sonido con la función de alarma de cuatro niveles o si el sistema utiliza el pitido predeterminado del sistema.

    Niveles de prioridad

    Indica el rango de prioridades de cada nivel de prioridad. El número de prioridades es ajustable, pero en cada caso, la primera prioridad comienza en 0 y el siguiente rango comienza un número más alto que donde se detuvo el rango anterior, hasta 255.

    Por ejemplo: a continuación se describen los rangos de prioridad si se tienen cuatro niveles de prioridad:
    • El rango del nivel 1 comienza en la prioridad 0 y termina en el número configurado aquí. El rango del nivel 1 por defecto es 0-39.
    • El rango del nivel 2 comienza en la prioridad nivel 1 + 1 (39 + 1 = 40) y termina en el número configurado aquí. El rango del nivel 2 por defecto es 40-79.
    • El rango del nivel 3 comienza en la prioridad nivel 2 + 1 (79 + 1 = 80) y termina en el número configurado aquí. El rango del nivel 3 por defecto es 80-139.
    • El rango del nivel 4 comienza en la prioridad nivel 3 + 1 (139 + 1 = 140) y termina en el número configurado aquí. El rango del nivel 4 por defecto es 140-255.

    Puede configurar la IU de Metasys con limitación a 6 niveles configurables, en comparación con los 10 niveles que permite el portal SMP.

    Archivo de audio
    Nota: Los archivos de sonido de un dispositivo solo los utiliza la IU de Metasys cuando se está conectado directamente a ese dispositivo. Si falta un archivo de sonido del dispositivo, el sistema Metasys utiliza el pitido predeterminado del sistema en su lugar.

    Indica el archivo de audio que se reproduce para cada nivel de prioridad cuando se produce una alarma. Los archivos predeterminados para los niveles del 1 al 4 son alarm1.wav, alarm2.wav, alarm3.wav y alarm4.wav, respectivamente.

    Color de texto y color de relleno

    Puede personalizar el color de texto y el color del relleno para cada nivel de prioridad. El color que se especifique aquí se aplicará en todos los lugares donde aparezcan las alarmas.

  3. Haga clic en GUARDAR.