Cambio de configuración del nuevo indicador de alarma - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Procedimiento

  1. Vaya a Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Visualizar > Ajustes de vista.
  2. Cambie el atributo de Marco temporal de nueva entrada, según sea necesario. La configuración predeterminada es 15 minutos.
    Nota: El marco temporal de nueva entrada es la cantidad de tiempo que se considera que las alarmas son nuevas, en función de su tiempo de ocurrencia en el sistema Metasys. El valor predeterminado es de 15 minutos. Las nuevas alarmas están marcadas con una estrella azul.
  3. Haga clic en GUARDAR.