Trabajo con las preferencias del sistema Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active
A partir de la versión 12.0 de Metasys, se pueden establecer las preferencias del sistema en los ajustes del sitio directamente en la interfaz de usuario de Metasys. La siguiente tabla resume los componentes de la interfaz de usuario de Metasys y las opciones de ajustes del sitio relacionadas.
Tabla 1. Preferencias del sistema Metasys utilizadas en la IU de Metasys

Componente de la IU de Metasys

Dónde cambiar en la IU de Metasys

Colores de estado, Estado del ventilador, Colores de estado predeterminados y Ajustes de flash de símbolo simple

Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Gráfico

Nuevo indicador de alarma

Disponible en: Actividad del sistema, Administrador de alarmas, Lista de alarmas en los smartphones

Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Visualizar > Ajustes de vista

Iconos de alarma basados en la prioridad de alarma

Disponible en: Actividad del sistema, widget Actividad del equipo, Lista de alarmas, Administrador de alarmas y Monitor de alarmas

Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Alarma > Niveles de prioridad

Sonido de alarma

Disponible en: Actividad del sistema, Administrador de alarmas y Monitor de alarmas

Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Alarma > Ajustes de alarma

Alarma sonora

Nota: Para obtener sonidos de alarma, primero debe habilitar las alarmas sonoras.
Mi perfil > Detalles > Ajustes de alarma

Color de la línea del gráfico de tendencias y marcador de línea

Mi perfil > Tendencia > Colores y marcadores del gráfico

Inactividad de la sesión: no finalizar nunca

Nota: Para establecer la inactividad de la sesión o el ajuste No finalizar nunca, debe configurar este ajuste para cada usuario.

Tareas administrativas > Administración de usuarios. Seleccione el usuario y haga clic en el icono Editar usuario en la columna Acciones. Abra la pestaña Configuración de la cuenta y navegue hasta la sección Sesiones inactivas.

Anotaciones, incluidas forzar anotaciones y anotaciones predefinidas

Tareas administrativas > Ajustes del sitio > Anotaciones

Árbol de la red del edificio

Los administradores de Metasys tienen acceso automáticamente al árbol de la red del edificio.

También puede dar acceso a otros usuarios al árbol de red del edificio:

Tareas administrativas > Administración de usuarios. Seleccione el usuario y haga clic en el icono Editar usuario en la columna Acciones. En la pestaña Detalles del usuario, vaya a la sección Acciones y habilite la opción El usuario puede ver el árbol de navegación de elementos (árbol predeterminado).