En la siguiente tabla se enumeran los tipos de gráficos que se pueden asociar con los tipos de objetos. En SCT, se pueden asociar los gráficos a un objeto espacio, a un objeto equipo y a un controlador de campo.
| Tipo de objeto | Gráfico estándar usando SCT | Gráfico Graphics+ usando SCT |
|---|---|---|
| Objeto Espacio | Sí | Sí |
| Objeto Equipo | Sí | Sí |
| Controlador de campo | Sí | Sí |
Puede asociar múltiples gráficos del mismo tipo o de tipos diferentes a cada objeto o controlador de campo. Si un objeto tiene múltiples gráficos asociados, en el widget Graphics aparece un recuento del número de gráficos.
Nota: No coloque los gráficos en la carpeta de gráficos de la instalación, Facility Graphics, o en las carpetas anidadas dentro de ella en el árbol All Items. Los gráficos guardados en esta carpeta son los gráficos de la IU de Metasys guardados por el sistema que no deben editarse en SCT. El equipo y los gráficos no se pueden ver en SMP, por lo tanto, la carpeta de gráficos de la instalación no aparece en SMP.
Figura 1. Carpetas de gráficos de la instalación

En la versión 2.1 y posteriores de la IU de Metasys, las asociaciones de gráficos puede gestionarlas el gestor de gráficos, Graphics Manager, de la IU de Metasys y JCT. Para obtener más información, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953) , Metasys UI Custom Symbols Technical Bulletin (LIT-12013054) o Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) .