Asociación de un gráfico Graphics+ a un objeto Equipo - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos Graphics+ configurados para el sitio. Para obtener más información sobre gráficos Graphics+, consulte Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 para ver los gráficos en la IU de Metasys. No se requiere una descarga para ver los gráficos en la herramienta JCT.

Para asociar un gráfico Graphics+ a un objeto Equipo en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto Equipo en el árbol del equipo.
  2. En la pestaña de configuración del objeto Equipo, haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico Graphics+ del árbol All Items. Arrastre el gráfico Graphics+ al campo del atributo Graphic.
    Nota: Puede tener varios gráficos asociados a un objeto Equipo.
  4. Haga clic en Guardar.