Asociación de un gráfico Graphics+ a un controlador de campo - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos Graphics+ configurados para el sitio. Para obtener más información sobre gráficos Graphics+, consulte Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 (y en el motor, si los cambios se hicieron en el motor) para ver los gráficos en la IU de Metasys. No se requiere una descarga para ver los gráficos en la herramienta JCT.

Para asociar un gráfico Graphics+ a un controlador de campo en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el controlador de campo del árbol All Items.
  2. En la pestaña de configuración del controlador de campo, haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico Graphics+ del árbol All Items. Arrastre el gráfico Graphics+ al campo del atributo Graphic.
    Nota: Puede tener varios gráficos asociados a un controlador de campo.
  4. Haga clic en Guardar.