Adición del sitio de la IU de Metasys como un marcador en el Launcher - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para añadir la IU de Metasys como un perfil de marcador:

Procedimiento

  1. Abra el Launcher.
  2. En la pantalla del Launcher, haga clic en Add y luego en la pestaña Bookmark. Aparece la pantalla Add New.
  3. Escriba una descripción para el perfil. Por ejemplo: en este campo podría especificar My Metasys UI .
  4. Escriba la URL del perfil. Por ejemplo: https://localhost/UI si está creando el marcador en el equipo del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 o ADS-Lite. O bien, https://[nombre de host]/UI, donde [nombre de host] es el nombre del host, el nombre del servidor o la dirección IP del equipo del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 o ADS-Lite. Utilice el nombre totalmente cualificado del equipo para evitar la pantalla emergente de advertencia de certificado.
  5. Seleccione Create Shortcut para crear un icono de acceso directo en el escritorio.
  6. Haga clic en Guardar. Se guarda el nuevo perfil y la pantalla principal del Launcher aparece con el nuevo perfil mostrado en la pestaña del marcador. Si hizo clic en Crear acceso directo, se crea un acceso directo etiquetado con la descripción que introdujo en el escritorio del equipo.