Resumen de cambios - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active
La siguiente información es nueva o revisada:
  • Se han sustituido las referencias a la IU de Metasys Fuera de línea por la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) en todo el documento, ya que esta herramienta ha cambiado de marca.
  • Se ha actualizado Licencia de funciones de la IU de Metasys para incluir la licencia BACnet/SC y la licencia del Portal de administración de centros (SMP).
  • Se ha actualizado la sección Características de la IU de Metasys con las principales novedades: Categorías de autorización personalizadas; Enumeraciones personalizadas; Ajustes del árbol; Informes de base; Vistas; Definiciones de resumen y Resúmenes personalizados; widget Visión de ingeniería; widget Tablas de acción; widget Grupos; widget Lista de destinatarios; widget Eventos; Visor y editor de lógica; Ajustes del sitio; Administración de BACnet/SC y Emparejamiento de dispositivos.
  • Se ha actualizado la sección Características de la herramienta JCT con las principales novedades: Creación y eliminación de objetos; Ajustes del árbol; widget Grupo; widget Lista de destinatarios; widget Eventos; Visor y editor de lógica y Administración de BACnet/SC.
  • Se ha actualizado Trabajo con las preferencias del sistema Metasys y los subcapítulos relacionados, ya que puede establecer las preferencias del sistema en los Ajustes del sitio directamente en la interfaz de usuario de Metasys.
  • Se han actualizado las referencias a los productos de servidor en todo este documento para incluir el motor de red NAE85 y el servidor basado en ordenador LCS85, ya que la IU de Metasys ahora también es compatible con esas dos plataformas.
  • Se ha actualizado la sección Solución de problemas para incluir información sobre los atributos de la vista de red, el mensaje Error de aplicación cuando se selecciona una vista de usuario, el menú desplegable en negro de la ventana de comandos, las auditorías de la actividad del sistema desde el futuro y la ejecución de un comando de archivo en el OAS, entre otros.
  • Actualización de Especificaciones técnicas de la IU de Metasys y JCT.