Usos de la IU de Metasys para los repositorios - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

En la siguiente tabla se enumeran las características correspondientes de la IU de Metasys que utilizan las bases de datos de los repositorios.

Tabla 1. Usos de la IU de Metasys para los repositorios

Repositorio

Característica de la IU de Metasys

Base de datos

Tendencias

Los datos de los informes que se muestran en el widget Tendencias y en el visor de tendencias personalizadas; se sincronizan con el repositorio JCIReportingDB en el momento de la instalación y luego una vez cada período de 24 horas.

JCIHistorianDB

Auditorías

Datos de auditoría para los comandos del usuario y del sistema y las anotaciones del usuario sobre los comandos que aparecen en el widget Actividad del equipo y Actividad del sistema.

JCIAuditTrails

Eventos

Datos de alarma, anotaciones de mensajes de eventos y anotaciones del usuario sobre eventos de alarma que se muestran en el widget Actividad del equipo, en el panel de alarmas, el administrador de alarmas y el monitor de alarmas.

JCIEvents

Informes

Datos de los informes que se muestran en el widget Tendencias y en el visor de tendencias personalizadas.

JCIReportingDB

Autorización de espacios

Datos de permisos de usuario para ajustes de espacios y paneles personalizados. Los informes programados se almacenan en la base de datos SpacesAuthorization.

SpacesAuthorization

Posibles zonas problemáticas

Los datos de los puntos que se muestran en la pestaña Puntos del widget Posibles zonas problemáticas. Las bases de datos se mantienen por sí solas y almacenan datos de siete días consecutivos.

MetasysValue

Nota: Para activar la base de datos MetasysValue es necesario obtener licencia para los Puntos de Posibles zonas problemáticas en un OAS.

Detección de fallos

Datos de los puntos que se muestran en la pestaña Fallos del widget Posibles zonas problemáticas. Las bases de datos se mantienen por sí solas y almacenan datos de siete días consecutivos.

MetasysFault
Nota: Para activar la base de datos MetasysFault es necesario obtener la licencia de la función de detección de fallos.

Clasificación de fallos

Datos de clasificación de fallos que se muestran en la función del mismo nombre.

MetasysFaultTriage
Nota: Para activar la base de datos MetasysFaultTriage es necesario obtener la licencia de la función de clasificación de fallos.

En el momento de la instalación, JCIHistorianDB se sincroniza con JCIReportingDB. Esta sincronización inicial puede tardar varias horas. La sincronización media tarda una hora por cada intervalo entre 5 y 10 GB. Mientras se lleva a cabo la sincronización, el widget Tendencias de la IU de Metasys está disponible, pero los datos de tendencias históricas pueden no aparecer hasta que se complete la sincronización.

La IU de Metasys no es compatible con anotaciones en objetos, como un motor, un controlador o puntos.