Mejora del repositorio de eventos - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de eventos del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 se puede optimizar definiendo únicamente alarmas intrínsecas, objetos de inscripción de evento o extensiones de alarma para objetos punto que requieran procesar y archivar mensajes de eventos.

Además, optimice el rendimiento de la comunicación de la red para transferir mensajes de eventos desde dispositivos de motor de red al repositorio de eventos del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85, optimizando el tamaño del repositorio de alarmas en el objeto dispositivo de cada motor de red.

Consulte la sección Alarm and Event Management de Metasys SMP Help (LIT-1201793) para obtener más información.