Descripción del repositorio de eventos - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

El repositorio de Eventos se encuentra en el ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 dentro de la base de datos del software SQL Server. Es posible ver y confirmar alarmas y eventos del ADS/ADX/OASNAE85/LCS85 en el repositorio de eventos. El evento o alarma más reciente y de máxima prioridad que requiera confirmación aparece en la ventana Alarmas. Utilice el visor de eventos para ver los eventos de un repositorio de dispositivo. Cuando el repositorio del dispositivo recibe una confirmación a través de la interfaz de usuario o de un servicio web, se notifica al dispositivo origen de la alarma.

El programa de instalación incluye el repositorio de eventos en el mismo equipo donde se encuentra el software de ADX. La ubicación predeterminada del directorio es C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (versiones anteriores a la 8.0) o C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posteriores). En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el equipo del servidor de la base de datos en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX/OAS. Para conocer más detalles, consulte Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162) , Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258) , Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222) , NAE85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011530) o LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623) .

El rendimiento de ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 se degrada a medida que aumenta el número de muestras de eventos que entran en el repositorio de eventos del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 . También aumenta la frecuencia con que deben almacenarse muestras de eventos en dicho repositorio, según los recursos de hardware utilizados en el equipo del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85.