Vista general de la base de datos del repositorio Autorización de espacios - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

El repositorio de autorización de espacios se encuentra dentro de la base de datos de SQL Server. La ubicación de la carpeta de los archivos de bases de datos donde se almacenan los datos de autorización se selecciona al instalar el servidor de Metasys. La ubicación predeterminada de directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posterior).

Nota: El programa de instalación incluye el repositorio Autorización de espacios en el mismo equipo en el que se encuentra el software ADX. En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el servidor de la base de datos, en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85. Para obtener más detalles, consulte la sección Ubicaciones personalizadas para las aplicaciones y bases de datos del servidor Metasys en Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162) .