Mejora del repositorio de auditorías - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Optimice el tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de auditorías del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 especificando el nivel de auditoría (del 1 al 4) de los mensajes correspondientes que es necesario archivar tras haber generado un informe.

Además, optimice el rendimiento de la comunicación de la red para transferir mensajes de auditoría desde dispositivos de motor de red al repositorio de eventos del ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85, optimizando el tamaño del repositorio de auditorías en el objeto dispositivo de cada motor de red.

El nivel de auditoría 1 es el nivel mínimo de información. El nivel de auditoría 4 proporciona el máximo nivel de información. El nivel de auditoría 2 es la configuración predeterminada. Consulte el tema Audit Trail en Metasys SMP Help (LIT-1201793) para obtener más información.