Un repositorio proporciona almacenamiento a largo plazo para los datos históricos. Normalmente, el servidor configurado como Director de Sitio también proporciona distintos repositorios para datos de tendencia, mensajes de eventos y de auditoría, anotaciones, informes y datos de autorización de espacios. Sin embargo, puede haber repositorios individuales en la base de datos de SQL Server. En un ADX dividido, los repositorios están en el servidor de la base de datos en el que se encuentra instalado el software SQL Server. Puede instalar un ADX dividido en el que el equipo servidor de la base de datos almacene todos los datos históricos. En un OAS, la cantidad de datos históricos conservados en sus repositorios (y por lo tanto disponibles para la IU de Metasys) se ve afectada por la licencia del complemento Datos históricos de Metasys.
En la siguiente tabla se enumeran los repositorios de ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85, la correspondiente Metasys SMP Help (LIT-1201793) en línea o el tema Metasys UI Help (LIT-12011953) , y el correspondiente nombre de archivo. Las secciones siguientes describen los repositorios con más detalle y sugieren formas de optimizarlos.
Repositorio |
Consulte |
Nombre del archivo de la base de datos en el equipo ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 |
---|---|---|
Tendencias |
Ampliaciones de tendencias en Metasys UI Help (LIT-12011953) |
JCIHistorianDB |
Auditorías |
Itinerarios de auditorías en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793) |
JCIAuditTrails |
Eventos |
Gestión de alarmas y eventos en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793) |
JCIEvents |
Anotación
Nota: La IU de Metasys no utiliza esta base de datos.
|
Anotaciones del mensaje objeto en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793) |
JCIItemAnnotation |
Informes |
Informes avanzados en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793) |
MetasysReporting |
Generación de informes de la IU de Metasys |
Informes: Trend Widget y Custom Trend Viewer en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953) |
JCIReportingDB |
Autorización de espacios |
Gestor de autorización de espacios y de paneles en Metasys UI Help (LIT-12011953) |
SpacesAuthorization |