Navegación a JCT - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

Para navegar hasta JCT desde un equipo o dispositivo cliente en un navegador web compatible, vaya a https://[nombre de host]/UIOffline, donde [nombre de host] es el nombre del host, el nombre del servidor o la dirección IP del equipo con SCT.

Para acceder al Monitor de alarmas, no es necesario iniciar sesión en el sitio de la IU de Metasys. Simplemente navegue a https://[nombre de host]/UI/alarms, donde [nombre de host] es reemplazado por el nombre de host, nombre de servidor o dirección IP de su Director de Sitio de Metasys. Sin embargo, un usuario administrador debe primero iniciar sesión en la IU de Metasys y habilitar el Monitor de alarmas después de instalar la IU de Metasys.