Advertencias de certificado de seguridad - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active
Cuando se navega a JCT, si el sitio de JCT no tiene un certificado de seguridad de confianza, el navegador web muestra una advertencia de certificado de seguridad.
Nota: La IU de Metasys utiliza cookies como parte de sus protocolos, así que asegúrese de que su navegador web no bloquee todas las cookies antes de navegar a JCT.
Si ve esta advertencia, puede navegar hasta el sitio de JCT haciendo lo siguiente:
  • En Google® Chrome™:
    1. Toque o haga clic en Avanzado.
    2. Toque o haga clic en Proceed to [dirección IP], donde [dirección IP] es la dirección IP del equipo con SCT. Aparece la pantalla de inicio de sesión de JCT.
  • Para Microsoft Edge: Toque o haga clic en Pasar a este sitio web (no recomendado). Aparece la pantalla de inicio de sesión de JCT.
  • En Apple® Safari® 11 o posterior: Toque o haga clic en Continue en la ventana Cannot Verify Server Identity. Aparece la pantalla de inicio de sesión de JCT.
Nota: JCT no es compatible con la funcionalidad de autorrellenado para los campos de nombre de usuario o contraseña.

Recomendamos ampliamente la instalación de un certificado de seguridad de confianza. Para obtener más información sobre la implementación del certificado de seguridad para JCT, consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067).