IU de Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active
La IU de Metasys aplica un sencillo enfoque de navegación basado en la ubicación para encontrar información sobre el sitio de Metasys, incluida la capacidad de buscar cualquier ubicación o equipo por nombre y asignarles marcadores en un navegador web. Todos los datos que aparecen en la IU de Metasys se organizan en un formato de panel que proporciona una visión general de lo que ocurre dentro de un espacio, equipo o planta central. También es posible crear, editar y gestionar gráficos y sus asociaciones con los equipos, espacios y definiciones de equipo. Se puede acceder a la IU de Metasys desde cualquier tipo de dispositivo cliente con cualquier tamaño de pantalla.
Nota: La IU de Metasys no está disponible para los sistemas Metasys for Validated Environments (MVE).