Instalación de la IU de Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active

La IU de Metasys se instala como parte de la instalación del servidor Metasys. Para obtener más información sobre la instalación del servidor Metasys y la interfaz de usuario de Metasys, consulte Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162) , Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258) , Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222) , NAE85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011530) , o LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623) .