Advertencias de certificado de seguridad - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 12.0

Boletín técnico de la IU de Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
12.0
Revision date
2023-02-20
Product status
Active
Cuando se navega a la IU de Metasys, si el sitio de la IU de Metasys no tiene un certificado de seguridad de confianza, el navegador web muestra una advertencia de certificado de seguridad.
Nota: La IU de Metasys utiliza cookies como parte de sus protocolos, así que asegúrese de que su navegador web no bloquee todas las cookies antes de navegar a la IU de Metasys.
Si ve la advertencia de certificado de seguridad, puede navegar hasta el sitio de la IU de Metasys haciendo lo siguiente:
  • En Google® Chrome™:
    1. Toque o haga clic en Avanzado.
    2. Toque o haga clic en Vaya a [dirección IP], donde [dirección IP] es la dirección IP del equipo con ADS/ADX, OAS o ADS-Lite, NAE85 o LCS85. Aparece la pantalla de inicio de sesión de la IU de Metasys.
  • Para Microsoft Edge: Toque o haga clic en Pasar a este sitio web (no recomendado). Aparece la pantalla de inicio de sesión de la IU de Metasys.
  • En Apple® Safari® 11 o posterior: Toque o haga clic en Continue en la ventana Cannot Verify Server Identity. Aparece la pantalla de inicio de sesión de la IU de Metasys.
Nota: La IU de Metasys no es compatible con la funcionalidad de autorrellenado para los campos de nombre de usuario o contraseña.

Recomendamos encarecidamente la instalación de un certificado de seguridad de confianza. Para obtener más información sobre la implementación de certificados de seguridad para la interfaz de usuario de Metasys, consulte Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162) .