La herramienta SCT se utiliza para configurar fuera de línea el sistema Metasys, incluidas la IU de Metasys y JCT. Los archivos de sitio creados y administrados en la SCT contienen toda la configuración para la IU de Metasys y JCT. Cuando se edita un archivo de sitio con la configuración de la IU de Metasys, se deben cargar los cambios de configuración creados en la SCT en el Director de sitio o en el motor para que los ajustes surtan efecto. Antes de cargar los cambios de configuración en el Director de sitio o en el motor de red, valide sus cambios accediendo al archivo de sitio en JCT.
Las principales características y funciones que la SCT proporciona a la IU de Metasys y JCT son las siguientes:
- Crear objetos espacio, objetos equipo y objetos definición de equipo usando las opciones del menú Facility.
- Administrar los archivos de múltiples sitios en una sola instancia local de la SCT.
- Acceder a un único archivo con múltiples usuarios a la vez, lo que permite realizar actualizaciones simultáneas. Sin embargo, tenga en cuenta que las actualizaciones simultáneas de los archivos muestran un comportamiento «el último usuario gana».
- Asociar gráficos Graphics+ y gráficos estándar a objetos espacio, objetos equipo y controladores de campo para verlos en la IU de Metasys y JCT.
- Actualizar los archivos de sitio a la versión 15.0 de la SCT, para poder acceder a los archivos en JCT y validar la configuración de los espacios y el equipo, además de las asociaciones de gráficos.
Importante: SCT es retrocompatible con versiones anteriores de Metasys, pero JCT no es compatible con versiones anteriores de la IU de Metasys. Por lo tanto, asegúrese de editar los gráficos de la IU de Metasys con una versión equivalente de la IU de Metasys o JCT. La siguiente tabla enumera las versiones de Metasys con sus versiones coincidentes de SCT/IU de Metasys:
| Versión de Metasys | Versión de SCT/IU de Metasys/JCT |
|---|---|
| 12,0 | SCT 15.0/IU de Metasys 6.0/JCT 6.0 |
| 11,0 | SCT 14.0/IU de Metasys 5.0 |
| 10,1 | SCT 13.2/IU de Metasys 4.1 |
| 10,0 | SCT 13.0/IU de Metasys 4.0 |
| 9,0 | SCT 12.0/IU de Metasys 3.0 |
| 8,1 | SCT 11.1/IU de Metasys 2.1 |
| 8,0 | SCT 11.0/IU de Metasys 2.0 |
| 7,0 | SCT 10.0/IU de Metasys 1.0 |