Los administradores del sistema Metasys pueden configurar la autorización de los usuarios para los espacios en la IU de Metasys. La autorización de espacios no es la misma autorización ni los permisos otorgados en el portal SMP ni en la herramienta SCT. La autorización de espacios configurada en la IU de Metasys no está disponible en JCT ni le afecta.
Los administradores del sistema Metasys pueden configurar la autorización de espacios para otros usuarios seleccionando la opción Autorización de espacios en el menú Usuario de la IU de Metasys (Tareas administrativas). En la siguiente tabla se describen las tres opciones de autorización disponibles por espacio.
|
Opción |
Descripción |
|---|---|
|
Allow |
Permite el acceso al panel del espacio, al panel del equipo que presta servicio directamente al espacio, y a cualquier alarma, programación y gráficos asociados al espacio. |
|
Deny |
Deniega el acceso al panel del espacio, al panel del equipo que presta servicio directamente al espacio, y a las alarmas, programaciones y gráficos asociados al espacio. |
|
Inherit |
Hereda la autorización del espacio principal. |
La información sobre la autorización de espacios figura en la base de datos Spaces Authorization.
Para obtener más información sobre la autorización de espacios, consulte la sección correspondiente en Metasys UI Help (LIT-12011953) .