Exposición de información de BACnet - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el controlador de supervisión o abra una base de datos de archivo en la SCT.
  2. Haga clic con el botón derecho en el objeto del sitio y seleccione View. Aparece la pantalla Site View.
    Figura 1. Pantalla Site View

  3. En el lado derecho de la pantalla Site View, haga clic en Advanced.
  4. Haga clic en Edit en el lado izquierdo de la pantalla Site View y baje a la sección BACnet (Figura 2).
    Nota: La sección BACnet solo se ve cuando está seleccionada la opción Advanced.
    Figura 2. Sección BACnet visible en Site View

  5. Defina el campo BACnet Site en True y elija en BACnet Encoding Type la codificación que utilizan los dispositivos BACnet.
    Nota: El valor predeterminado de BACnet Encoding Type es UTF-8. Muchos dispositivos BACnet, incluido el controlador de supervisión N30, utilizan ASCII como tipo de codificación BACnet. Cuando se conecte a una red N30, elija ANSI X3.4 (US_ASCII) en BACnet Encoding Type. Muchos dispositivos suministrados en Japón utilizan Microsoft DBCS code page 932 (Shift JIS para japonés). En caso de conexión a otro dispositivo BACnet, coteje BACnet Encoding Type con el fabricante o proveedor del dispositivo. Si se selecciona un tipo de codificación BACnet incorrecto, en el dispositivo BACnet pueden no aceptarse algunas entradas de texto, como fallos en descripciones de objeto BACnet y confirmaciones de alarma desde la IU del sistema Metasys.
    Nota: El tipo de codificación UTF-8 BACnet también es compatible con ASCII siempre que no se utilicen caracteres extendidos (por ejemplo, Ç, ä, ╣, ß) con dispositivos ASCII.
  6. Haga clic en Save. El NAE ahora está habilitado para usarse con redes BACnet.
  7. Consulte Habilitación del modo de enrutamiento.