Conexión a dispositivos BACnet - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Para conectar e integrar dispositivos BACnet en el sistema Metasys, conecte los dispositivos BACnet a la misma red IP que el controlador de supervisión utilizado para la integración del sistema BACnet.

Los dispositivos deben tener igual dirección de red BACnet y número de puerto BACnet IP (puerto UDP) que los asignados al controlador de supervisión en el que se va a integrar el dispositivo. Estos valores pueden consultarse en la ficha Focus del NAE.