Asignación manual de dispositivos BACnet IP - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto de integración de BACnet dentro del controlador de supervisión.
  2. En el menú Insert, seleccione Field Device. Aparece la pantalla Insert Field Device Wizard, Destination. Seleccione el elemento de integración de BACnet y haga clic en Next.
    Nota: Si no aparece ningún objeto de integración de BACnet, siga los procedimientos indicados en Incorporación de un objeto de integración de BACnet.
  3. Seleccione Manual y haga clic en Next.
  4. Siga las instrucciones del asistente. En la pantalla de configuración del dispositivo BACnet:
    • Rellene a mano Instance Number.
    • Rellene a mano el campo Name si los datos predeterminados del dispositivo BACnet no son adecuados.

    El árbol de navegación utiliza el nombre del dispositivo de campo. Si lo desea, puede cambiar el campo Name a mano haciendo clic en el botón Name. El campo BACnet Object Name en el dispositivo no varía.

  5. Complete las pantallas Insert Field Device aceptando los valores predeterminados. Se inicia Add Extensions Wizard.
  6. Añada extensiones haciendo clic en New para la extensión que desee y siguiendo las indicaciones del asistente.
  7. Cuando termine de añadir extensiones, haga clic en Done. Se inicia Insert Field Points Wizard.
    Nota: Si no aparece ningún objeto de integración de BACnet, siga los procedimientos indicados en Incorporación de un objeto de integración de BACnet.
  8. Vaya a Asignación de puntos de campo BACnet mediante descubrimiento automático o Asignación manual de puntos de campo BACnet.