Procedimiento
- Seleccione el objeto de integración de BACnet dentro del controlador de supervisión.
-
En el menú Insert, seleccione Field Device. Aparece la pantalla Insert Field Device Wizard, Destination. Seleccione el elemento de integración de BACnet y haga clic en Next.
Nota: Si no aparece ningún objeto de integración de BACnet, siga los procedimientos indicados en Incorporación de un objeto de integración de BACnet.
- Seleccione Manual y haga clic en Next.
-
Siga las instrucciones del asistente. En la pantalla de configuración del dispositivo BACnet:
- Rellene a mano Instance Number.
- Rellene a mano el campo Name si los datos predeterminados del dispositivo BACnet no son adecuados.
El árbol de navegación utiliza el nombre del dispositivo de campo. Si lo desea, puede cambiar el campo Name a mano haciendo clic en el botón Name. El campo BACnet Object Name en el dispositivo no varía.
- Complete las pantallas Insert Field Device aceptando los valores predeterminados. Se inicia Add Extensions Wizard.
- Añada extensiones haciendo clic en New para la extensión que desee y siguiendo las indicaciones del asistente.
-
Cuando termine de añadir extensiones, haga clic en Done. Se inicia Insert Field Points Wizard.
Nota: Si no aparece ningún objeto de integración de BACnet, siga los procedimientos indicados en Incorporación de un objeto de integración de BACnet.
- Vaya a Asignación de puntos de campo BACnet mediante descubrimiento automático o Asignación manual de puntos de campo BACnet.