Incorporación de extensiones de totalización - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Brand
Metasys
Product name
BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

  1. En Extensions Wizard, haga clic en New dentro de la fila Totalization. Aparece la pantalla Insert Totalization Wizard, Select Attribute.
    Figura 1. Insert Totalization Wizard (pantalla Select Attribute)

  2. Seleccione un objeto en la parte superior de la pantalla y un atributo en la inferior, después haga clic en Next.
    Nota: Haga clic en other para ver una lista de atributos disponibles.
  3. Elija Totalization type en la lista de opciones de la derecha (si está disponible).
  4. Siga las indicaciones del asistente para acabar de añadir una extensión de totalización.
  5. Haga clic en Finish. Aparece Extensions Wizard con el nuevo atributo incluido en la ficha Totalization.