Incorporación de extensiones de tendencia - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La incorporación de extensiones de tendencia en los objetos permite al usuario recopilar datos históricos para uno o varios atributos de un objeto. Dichos datos pueden consultarse después o remitirse a un servidor de aplicaciones Metasys para su almacenamiento a largo plazo. Con Trend Study se pueden ver las extensiones de tendencia de múltiples elementos a la vez.

Procedimiento

  1. En Extensions Wizard, haga clic en New dentro de la fila Trend. Aparece la pantalla Insert Trend Wizard, Select Attribute.

    El atributo elegido para la tendencia de forma predeterminada es Present Value. Para seleccionar otro, haga clic en other. Aparece la lista de atributos.

    Figura 1. Insert Trend Wizard (pantalla Select Attribute)

  2. Seleccione un atributo y siga las indicaciones del asistente para acabar de añadir una extensión de tendencia.
  3. Haga clic en Finish. Aparece Extensions Wizard con el nuevo atributo incluido en Trend.