Incorporación de extensiones de promediación - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

  1. En Extensions Wizard, haga clic en New dentro de la fila Averaging. Aparece la pantalla Insert Averaging Wizard, Select Attribute.
    Figura 1. Insert Averaging Wizard (pantalla Select Attribute)

  2. Seleccione un objeto en la parte superior de la pantalla y un atributo en la inferior, después haga clic en Next.
    Nota: Haga clic en other para ver una lista de atributos disponibles.
  3. Siga las indicaciones del asistente para acabar de añadir una extensión de promediación.
  4. Haga clic en Finish. Aparece Extensions Wizard con el nuevo atributo incluido en Averaging.