Incorporación de extensiones de alarma - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Para añadir una alarma intrínseca de BACnet, consulte M-Series Workstation Interface to the NAE Application Note (LIT-1201655).

Procedimiento

  1. En Extensions Wizard, haga clic en New dentro de la fila Alarm. Aparece la pantalla Insert Alarm Wizard, Select Attribute.
    Figura 1. Insert Alarm Wizard (pantalla Select Attribute)

  2. Seleccione un objeto en la parte superior de la pantalla y un atributo en la inferior, después haga clic en Next.
    Nota: Haga clic en other para ver una lista de atributos disponibles.
  3. Siga las indicaciones del asistente para acabar de añadir una extensión de alarma.
  4. Haga clic en Finish. Aparece Extensions Wizard con el nuevo atributo incluido en la ficha Alarm.