Habilitación del modo de enrutamiento - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Normalmente, los dispositivos de campo BACnet de terceros solo ven objetos asignadores en el controlador de supervisión, que son representaciones de los objetos BACnet reales en los dispositivos de campo BACnet de terceros. Como los objetos son representaciones, no se añade más tráfico de red a los dispositivos de campo BACnet de terceros. Habilite el modo de enrutamiento en el controlador de supervisión solo si necesita comunicación directa con los dispositivos de campo BACnet de terceros, por ejemplo al reprogramar desde la estación de trabajo de ingeniería de terceros, para transmitir directamente los mensajes BACnet de la estación de trabajo mediante el controlador de supervisión a los dispositivos de campo BACnet de terceros.