Resumen de cambios - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

La siguiente información es nueva o revisada:

  • Se han incluido referencias a los dispositivos SNE y SNC.
  • Se han eliminado todas las referencias a Ready Access Portal.
  • Se han incluido Promediación, Control de demanda eléctrica, Monitorización de demanda eléctrica y Control de carga de generador en la Tabla 1.
    Importante: Los objetos Control de demanda eléctrica, Monitorización de demanda eléctrica y Control de carga de generador solo están indicados para usarse en Japón.
  • Se ha añadido contenido en Texto de estado autogenerado.