Introducción - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

En este documento se explica cómo los controladores BACnet®, tanto de Johnson Controls como de terceros proveedores, se integran en el sistema Metasys® mediante motores de red de las series NAE, NCE, SNE y SNC, la serie OAS de Servidor Abierto de Aplicaciones o la serie ODS de Servidor de Datos Abierto, todos los cuales se denominan controladores de supervisión de aquí en adelante. Esta prestación aporta dos ventajas decisivas:

  • En primer lugar, esta integración de BACnet permite interactuar a través de Site Management Portal con los objetos dentro de los controladores BACnet.

  • En segundo lugar, esta integración de BACnet permite que los controladores de supervisión compatibles proporcionen funciones de monitorización y control supervisor sobre los objetos integrados desde los controladores BACnet conectados. Los controladores BACnet pueden integrarse con un controlador de supervisión mediante comunicaciones BACnet IP o MS/TP.

Nota: En este documento, todo el contenido relativo a NCE25, NAE35 o NAE45 corresponde a la versión 9.0.7. NAE55/NAE85/LCS85 son compatibles con R10.1. Todos los SNE y SNC corresponden a 10.1.

Las funciones que los controladores de supervisión aportan a los controladores BACnet son similares a las suministradas para los controladores N2 y LonTalk® integrados. La principal diferencia es que el controlador de supervisión actúa como un gateway de BACnet hacia los controladores ajenos a BACnet, convirtiendo sus datos en objetos BACnet que residen dentro del controlador de supervisión. A los controladores BACnet integrados, el controlador de supervisión les proporciona objetos asignadores de BACnet, que complementan los datos de objetos BACnet estándar de los controladores integrados con otros atributos necesarios para ejecutar las funciones de estación de trabajo y controlador de edificios dentro del sistema Metasys. En este documento se describen esos atributos adicionales.

Nota: A lo largo de este documento, el término controlador de supervisión designa las variantes de controladores que admiten integración de controladores BACnet, incluidos los motores de red de las series NAE, NCE, SNE y SNC, la serie OAS de Servidor Abierto de Aplicaciones o la serie ODS de Servidor de Datos Abierto. .