Vista Engineering - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

La vista Engineering de la integración de BACnet permite escanear toda la red IP para detectar y ver datos en dispositivos BACnet conectados a la red, mientras que la vista Engineering del objeto de bus de campo muestra los dispositivos conectados al bus MS/TP asociado. Los usuarios avanzados (con la autorización de acceso adecuada) utilizan esta vista para ver y modificar datos directamente en los dispositivos BACnet, se hayan integrado o no los objetos en el controlador de supervisión. Un usuario puede ver y aplicar comandos a muchos más dispositivos BACnet que los que se han integrado y se ven en el árbol de navegación de todos los elementos en Site Management Portal.

La vista Engineering consta de los paneles Integration Tree e Integration View. Integration Tree contiene una lista de dispositivos BACnet conocidos y sus objetos conectados al controlador de supervisión. El panel Integration View muestra detalles del dispositivo BACnet o los objetos seleccionados en Integration Tree.

Tras crear una integración de BACnet o de bus de campo, Integration Tree permanece vacío hasta que se añaden los dispositivos BACnet de forma manual o mediante descubrimiento automático.

Nota: Esta vista no está disponible para configuración fuera de línea con la SCT.