Filtración de integración de BACnet y de integración de bus de campo para descubrimiento automático - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Cuando se asignan dispositivos BACnet IP o dispositivos de integración de bus de campo mediante descubrimiento automático, la lista de dispositivos puede ser tan larga que cueste encontrar un dispositivo en ella. Es posible utilizar diversos atributos en la vista Advanced Focus para filtrar la vista y obtener una lista más manejable. Para configurar esta filtración, puede utilizar un conjunto de atributos situados en la vista Advanced Focus del objeto de integración de BACnet o del objeto de integración de bus de campo.

Al detectar dispositivos, la lista de descubrimiento muestra los dispositivos previamente asignados de manera predeterminada. Después se añaden más dispositivos a medida que se detectan.