Exposición de datos como objetos BACnet estándar a otros dispositivos BACnet - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Tenga en cuenta los siguientes factores al configurar el controlador de supervisión para dispositivos BACnet de terceros:

  • Para BACnet Encoding Type en el objeto del sitio, especifique un formato de cadena de texto compatible con los demás dispositivos BACnet (ISO 10646 [UTF-8], ISO 10646 [UCS-2] o Microsoft® DBCS [juegos de caracteres de doble byte] code page 932 [Shift JIS para japonés]). Los equipos BACnet más antiguos aún admiten ANSI X3.4 [ASCII].

    Nota: A partir de la versión 10.1 el formato predeterminado es UTF-8, cuyo uso se recomienda salvo que otros dispositivos no lo admitan.
  • En el caso de los objetos asignados que no admitan informes intrínsecos en el dispositivo remoto, habilite las alarmas intrínsecas de BACnet o configure alarmas de inscripción de evento, incluidos objetos Clase de notificación de BACnet, para todos los objetos de NAE/SNx que deban comunicar mensajes de evento a otras estaciones de trabajo BACnet.

  • El objeto de integración genérico (GIO) no es un objeto estándar de BACnet. No utilice GIO para objetos de NAE/SNx con los que interactúan dispositivos BACnet. En su lugar, utilice objetos analógicos y binarios estándar de NAE.