Comandos - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Un objeto de integración de BACnet solo admite los comandos del sistema Metasys que pueda implementar un servicio BACnet estándar. Algunos objetos de BACnet admiten comandos que se gestionan escribiendo en las propiedades del objeto de BACnet remoto.

La tabla siguiente contiene los comandos disponibles para cada uno de los tipos de objeto de BACnet compatibles en el controlador de supervisión para integración de BACnet/bus de campo.

Tabla 1. Tabla de nombres de comandos
Nombre de comando

Override/ Override Release

Temp Override

Temp Out of Service

In and Out of Service

Sync Field Device Times

Reset Field Device

Adjust

State N, o Set State

Release

Release All

Route

Enable and Disable Alarms

Preset Value

Add/Remove Recipient

Clear and Execute

Rediscover Text Strings

Restore Controller States Text

Program Changes

Shed

Acumulador

     

X

             

X

X

           

Entrada analógica (AI)

   

X

X

             

X

             

Salida analógica (AO)

X

X

 

X

   

X

 

X

X

 

X

             

Valor analógico (AV)

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Promediación

                                     

Valor de cadena de caracteres de BACnet

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Control de demanda eléctrica (EDC) de BACnet

     

X

             

X

             
Monitorización de demanda eléctrica (EDM) de BACnet      

X

             

X

             

Control de carga de generador (GLC) de BACnet

     

X

             

X

             

Valor entero de BACnet

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Valor entero positivo de BACnet

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Entrada binaria (BI)

   

X

X

             

X

       

X

   

Salida binaria (BO)

X

X

 

X

     

X

X

X

 

X

       

X

   

Valor binario (BV)

X

X

         

X

X

X

 

X

       

X

   

Valor de cadena de bits 1

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Calendario

                                     

Comando

             

X

               

X

   

Valor patrón de fecha1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Valor patrón de fecha y hora1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Valor fecha y hora1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Valor de fecha1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Dispositivo

       

X

X

                 

X

     

Control de demanda eléctrica

     

X

             

X

X

           

Monitorización de demanda eléctrica

     

X

             

X

X

           

Inscripción de evento (EEO)

                                     

Control de carga de generador

     

X

             

X

X

           

Grupo

                                     

Valor analógico grande

X

X

       

X

 

X

X

 

X

             

Punto de seguridad vital (LSP)

     

X

             

X

             

Zona de seguridad vital (LSZ)

     

X

             

X

             

Control de carga

                     

X

       

X

 

X

Bucle

     

X

   

X

       

X

             

Entrada multiestado (MI)

   

X

X

             

X

       

X

   

Salida multiestado (MO)

X

X

 

X

     

X

X

X

 

X

       

X

   

Valor multiestado (MV)

X

X

         

X

X

X

 

X

       

X

   

Clase de notificación (NCO)

                         

X

         

Valor de cadena de octetos1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Programa

                                 

X

 

Conversor de pulso

     

X

             

X

             

Planificación

     

X

                             

Valor patrón de tiempo1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Valor de tiempo1

X

X

       

X

 

X

X

                 

Tendencia

   

X

             

X

     

X

       

Registro de tendencias múltiple

                   

X

     

X

       

El funcionamiento de la mayoría de estos comandos se describe en Metasys SMP Help (LIT-1201793). Las siguientes operaciones de comandos son exclusivas de la integración de BACnet:

  • Restore Controller States Text: En el caso de los objetos que admiten el atributo States Text, si el atributo User Selected States Text es True, el texto de estado del objeto deja de sincronizarse con la propiedad States Text, Action Text, Active/Inactive o Shed Level Description. Use Restore Controller States Text para definir User Selected States Text en False. Tras ello, el atributo States Text del punto de campo se actualiza en consonancia con la propiedad States Text del objeto.

    Nota: Si no es posible actualizar el diccionario para que concuerde con el dispositivo de campo, el atributo States Text Error Status indica la causa del error.
  • State N: El objeto Comando utiliza el comando State N para escribir el atributo Present Value mediante la selección de un estado. El primer estado del cuadro desplegable indica No Action, mientras que todos los demás indican una acción de la matriz de acciones. Si prefiere definir un conjunto de enumeración propio para este objeto, asegúrese de especificar No Action en la primera entrada.

  • Add Recipient and Remove Recipient for the Notification Object: Use este comando para añadir o suprimir el dispositivo supervisor principal como destinatario de notificaciones del objeto de notificación seleccionado.

  • Adjust: El comando Adjust escribe el atributo Setpoint para el objeto Bucle.

  • Out of Service and Temporary Out of Service: Si desea escribir el valor de Present Value de forma fiable, seleccione primero un comando Out of service or Temporary out of service para el objeto de entrada y, a continuación, defina el valor antes de ejecutar el comando. Incluyen esta funcionalidad los objetos asignadores Acumulador, AI, BI, MSI, Conversor de pulso y Planificación.
1 Aplicable solo a ODS