Alarmas - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

El controlador de supervisión acepta alarmas de dispositivos BACnet si estos tienen un objeto Clase de notificación con el controlador de supervisión especificado como destinatario de las alarmas y si los orígenes de las alarmas se han asignado como objetos BACnet integrados.

El objeto Clase de notificación del dispositivo BACnet remoto tiene un ID de proceso para cada entrada de destinatario. De manera predeterminada, el controlador de supervisión acepta alarmas para todos los valores de ID de proceso válidos. Para cada controlador de supervisión es posible filtrar las alarmas y aceptar solo las correspondientes a determinados ID de proceso. El objeto de dispositivo del controlador de supervisión contiene un atributo denominado Process Id List en la sección BACnet de la ficha Focus. Al añadir valores de ID de proceso a este atributo, se indica al controlador de supervisión que solo debe aceptar las alarmas correspondientes a dichos ID de proceso. En dos casos especiales se indica al controlador de supervisión que acepte alarmas para cualquier ID de proceso: si la lista está vacía (valor predeterminado) o si contiene un ID de proceso 0.

También es posible configurar los objetos Clase de notificación del controlador de supervisión para enviar alarmas a dispositivos BACnet remotos. En tal caso, el registro de auditoría del sistema Metasys registra las confirmaciones de alarma del dispositivo BACnet.