Configuración de un motor de red como router de BACnet IP a MS/TP - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
En su configuración predeterminada, los dispositivos BACnet IP de terceros solo pueden ver los objetos BACnet integrados del motor de red. Si el modo de enrutamiento BACnet se habilita en el motor de red, los demás dispositivos BACnet de la red IP pueden comunicarse directamente con dispositivos BACnet MS/TP. Consulte Habilitación del modo de enrutamiento.
Nota: Normalmente no hace falta habilitar el enrutamiento.