Compatibilidad de objetos de BACnet - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

El sistema Metasys integra y expone objetos como tipos de objeto de BACnet estándar. El usuario configura y habilita la función de integración de BACnet e integración de bus de campo en los controladores de supervisión.

El sistema Metasys admite un subconjunto de tipos de objeto de BACnet estándar, pero no la integración de ningún tipo de objeto propietario en otros dispositivos BACnet. De los objetos BACnet estándar compatibles, solo pueden visualizarse los atributos necesarios y opcionales para controladores no pertenecientes a las series de Metasys (denominados dispositivos BACnet generales en este documento); no se admiten atributos propietarios.

La lista siguiente contiene los tipos de objeto de BACnet admitidos en los controladores de supervisión de Metasys para integración de BACnet/bus de campo y los que se exponen como objetos de BACnet para dispositivos BACnet de terceros que detectan el controlador de supervisión. Para obtener más información sobre los objetos compatibles, consulte Object Dictionary en la Ayuda en línea o en Network Engine Protocol Implementation Conformance Statement Technical Bulletin (LIT-1201532).
Importante: Los objetos Control de demanda eléctrica, Monitorización de demanda eléctrica y Control de carga de generador solo están indicados para usarse en Japón.
  • Acumulador

  • Entrada analógica (AI)

  • Salida analógica (AO)

  • Valor analógico (AV)

  • Promediación

    Nota: Los objetos de promediación creados en el NAE aparecen como extensiones del objeto asociado al promedio. Cuando se exponen a dispositivos BACnet de terceros, la extensión aparece como su propio objeto Promediación de BACnet.
  • Entrada binaria (BI)

  • Salida binaria (BO)

  • Valor binario (BV)

  • Valor de cadena de bits (solo ODS)
  • Calendario

  • Valor de cadena de caracteres

  • Comando

  • Valor patrón de fecha (solo ODS)
  • Valor patrón de fecha y hora (solo ODS)
  • Valor de fecha y hora (solo ODS)
  • Valor de fecha (solo ODS)
  • Dispositivo (solo el NAE/NCE/SNE/SNC expone el objeto Dispositivo)

  • Inscripción de evento

  • Control de demanda eléctrica

  • Monitorización de demanda eléctrica

  • Archivo

  • Control de carga de generador

  • Grupo

  • Valor entero

  • Valor analógico grande (solo ODS)

  • Punto de seguridad vital

  • Zona de seguridad vital

  • Control de carga

  • Bucle

  • Entrada multiestado (MI)

  • Salida multiestado (MO)

  • Valor multiestado (MV)

  • Clase de notificación (Notificación)

  • Valor de cadena de octetos (solo ODS)

  • Valor entero positivo

  • Programa (el objeto de sistema de control de Metasys se califica como un objeto Programa de BACnet)

  • Conversor de pulso

  • Planificación

  • Valor patrón de hora (solo ODS)
  • Valor de hora (solo ODS)
  • Tendencia

    Nota: Los objetos de tendencia creados en los controladores de supervisión aparecen como extensiones del objeto asociado a la tendencia. Cuando se exponen a dispositivos BACnet de terceros, la extensión aparece como su propio objeto Tendencia de BACnet.
  • Registro de tendencias múltiple

En el motor de red, todos los puntos de campo asignados, incluidos los de N2 Bus, el ramal de LonWorks® y todos los puntos integrados de BACnet y bus de campo, se exponen como los correspondientes tipos de objeto de BACnet (AI, AO, BI, BO, MSI, etc.) a los dispositivos BACnet de terceros. De forma predeterminada, los motores de red no permiten enrutar mensajes a dispositivos MS/TP conectados a un bus de campo de motor de red. Si habilita el enrutamiento, los dispositivos de terceros pueden asignar los dispositivos y sus puntos conectados a los buses de campo locales.

Importante: No habilite el enrutamiento durante el funcionamiento normal en los motores de red de las series NCE25, NAE35 o NAE45, porque es probable que el incremento de tráfico incremente los informes de eventos fuera de línea/en línea.

Consulte Habilitación del modo de enrutamiento.