Descripción de la integración del controlador BACnet - Metasys - LIT-1201531 - System Integration - BACnet Controller Integration - 10.1

Boletín técnico de integración del controlador BACnet

Product
Controls > BACnet Controls > BACnet Controller Integration
Document number
LIT-1201531
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active

Como integrador de BACnet, el controlador de supervisión monitoriza y supervisa una red de dispositivos BACnet y actúa como una estación de trabajo de operador de BACnet para todos los controladores integrados. Los datos se muestran al operador en la IU de Site Management Portal del controlador de supervisión. Otros dispositivos BACnet de la red pueden leer y escribir en los objetos BACnet dentro del controlador de supervisión.