Reglas del cortafuegos para la comunicación BACnet/SC - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active
De manera predeterminada, el sistema operativo Windows Server tiene reglas de cortafuegos que bloquean el tráfico necesario. Proceda como sigue para activar este tráfico:
  1. Vaya a Panel de control > Sistema y Seguridad > Windows Defender Firewall > Configuración avanzada > Reglas de entrada.
  2. Seleccione todas las reglas de Uso compartido de archivos e impresoras (Solicitud de eco - Entrada ICMPv4), haga clic con el botón derecho y seleccione Habilitar regla.
  3. Vaya a Panel de control > Sistema y Seguridad > Windows Defender Firewall > Configuración avanzada > Reglas de salida.
  4. Seleccione todas las reglas de Uso compartido de archivos e impresoras (Solicitud de eco - Salida ICMPv4), haga clic con el botón derecho y seleccione Habilitar regla.
También debe crear reglas de entrada y salida para el puerto SC. Complete los siguientes pasos para crear estas reglas:
  1. Vaya a Panel de control > Sistema y Seguridad > Windows Defender Firewall > Configuración avanzada > Reglas de entrada.
  2. En el menú Acciones del panel derecho, seleccione Nueva regla.
  3. Seleccione Puerto en el paso Tipo de regla y haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione TCP y Puertos locales específicos, introduzca el número de puerto, por ejemplo 1443, y pulse Siguiente.
    Nota: El número de puerto que introduzca aquí debe coincidir con el número de puerto seguro del servidor. Consulte Configuración de los ajustes del sitio BACnet/SC para obtener más información sobre el Número de puerto seguro.
  5. Seleccione Permitir la conexión y haga clic en Siguiente.
  6. Seleccione el perfil requerido y haga clic en Siguiente.
  7. Introduzca un nombre para la nueva regla, por ejemplo BACnetSCIn.
  8. Haga clic en Finalizar.
  9. Repita los pasos para las Reglas de salida. Introduzca un nombre para la nueva regla, por ejemplo BACnetSCOut.