De manera predeterminada, el sistema operativo Windows Server tiene reglas de cortafuegos que bloquean el tráfico necesario. Proceda como sigue para activar este tráfico:
- Vaya a .
- Seleccione todas las reglas de Uso compartido de archivos e impresoras (Solicitud de eco - Entrada ICMPv4), haga clic con el botón derecho y seleccione Habilitar regla.
- Vaya a .
- Seleccione todas las reglas de Uso compartido de archivos e impresoras (Solicitud de eco - Salida ICMPv4), haga clic con el botón derecho y seleccione Habilitar regla.
- Vaya a .
- En el menú Acciones del panel derecho, seleccione Nueva regla.
- Seleccione Puerto en el paso Tipo de regla y haga clic en Siguiente.
- Seleccione TCP y Puertos locales específicos, introduzca el número de puerto, por ejemplo 1443, y pulse Siguiente.Nota: El número de puerto que introduzca aquí debe coincidir con el número de puerto seguro del servidor. Consulte Configuración de los ajustes del sitio BACnet/SC para obtener más información sobre el Número de puerto seguro.
- Seleccione Permitir la conexión y haga clic en Siguiente.
- Seleccione el perfil requerido y haga clic en Siguiente.
- Introduzca un nombre para la nueva regla, por ejemplo BACnetSCIn.
- Haga clic en Finalizar.
- Repita los pasos para las Reglas de salida. Introduzca un nombre para la nueva regla, por ejemplo BACnetSCOut.